您好!
我需要能够承受1kV (1000V)直流电压的隔离解决方案。 换言之、 两个隔离接地端之间的电势差可高达1000V。
对于信号、我需要访问隔离侧的慢速 ADC 和慢速 DAC。 因此、它最终会产生一些要隔离的 LVCMOS/TTL 信号。
隔离式电源具有以下要求:
- 12V 输入电压
- 10V 输出电压
- 10W 输出功率
您对如何满足1000V 直流隔离要求有什么建议吗?
我期待您的回答。
此致、Niels
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要能够承受1kV (1000V)直流电压的隔离解决方案。 换言之、 两个隔离接地端之间的电势差可高达1000V。
对于信号、我需要访问隔离侧的慢速 ADC 和慢速 DAC。 因此、它最终会产生一些要隔离的 LVCMOS/TTL 信号。
隔离式电源具有以下要求:
您对如何满足1000V 直流隔离要求有什么建议吗?
我期待您的回答。
此致、Niels
您好、Niels、
感谢您使用我们的论坛!
根据您所说的内容、我建议我们从 ISO774X 开始进行讨论。
根据您所需的通道数,我们可以转到不同的器件型号:776X (6个通道)或772X (2个通道)等。
现在、您是否有一个可以共享的简化方框图? 我们想了解电源是如何划分的。
请告诉我们您的想法。 如果有其他要求或规格、我们可以根据需要迭代并继续为您提供帮助。 如上所述、方框图会很有帮助。
希望这对您有所帮助
此致、
Abhi
您好、Niels、
欢迎您的到来,很高兴听到其他详细信息,看起来这将是一个很好的起点!两侧的低电压信号看起来也很好-感谢您分享这些详细信息。
对于10W 隔离式电源案例、我们没有来自我们的团队[ISO]的直接解决方案、但我们将在下面添加一些有用的解决方案链接、也许我们的电源团队同事可以在这里提供帮助:
http://www.ti.com/tool/TIDA-00401
http://www.ti.com/lit/ug/tidua78b/tidua78b.pdf
希望这对您有所帮助。
此致、
Abhi