This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UVLO 规范

Guru**** 2556800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743627/uc3845-uvlo-spec

器件型号:UC3845

请参阅数据表 P3器件比较表。

UC3845的 UVLO 被描述为在8.4V 上接通、在7.6V 上关断。

另一方面,在 P8电气特性中。

似乎有2种类型的规格。 16V 和8.4V 典型导通电压以及10V 和7.6V 关断电压。

以下哪项是正确的规格? 这些值是否为16V 导通电压和10V 关断电压?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的电气特性中存在错误、UC3845的实际 UVLO 开/关阈值为8.4V/7.6V。 附件是供您参考的图像。

     我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域