This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔控制器

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726172/hot-swap-controller

主题中讨论的其他器件:LM5069LM5067

您好!

我们正在设计一个电信解决方案作为 GPON (千兆无源光纤网络)的一部分。

这是一个6插槽机箱系统、 需要在其中设计热插拔风扇托盘。

我们使用负48VDC 作为输入电压。

请说明- 我们应选择负热插拔控制器或正热插拔控制器。 选择热插拔控制器的标准是什么。

建议使用热插拔控制器、该控制器可用于14A @ 48VDC。

此致、

Jainendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    对于14安培@+48VDC 的要求、请查看 LM5069器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。
    我有疑问--定义何时应选择正热插拔控制器或负电压的标准是什么?

    请给出建议。

    此致、
    Jainendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    选择取决于系统架构和应用。 对于电信解决方案、我们经常考虑使用负热插拔控制器。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    建议使用合适的低成本热插拔控制 器、该控制器可用于14A @负48VDC。

    此致、

    Jainendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    我建议使用 LM5067。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。

    风扇托盘电流要求为14安培@负48VDC。

    请提供 有关随附设计计算器工作表中红色框的建议。

    R.egards、

    Jainendra

    e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_FAN-Tray.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    请参阅随附的工作表。 在129C 时、在25C 时将 Ron 选为典型值的~2x 倍。

    e2e.ti.com/.../Copy_5F00_LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_FAN-Tray.xlsx

    此致、

    Rakesh