请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54821 您好!
我们的原理图是 TPS54821 + 2A (典型值)电感器配置。 在此配置中、我们需要应用负载短路模式故障测试。
在这种情况下、我认为大电流流经开关和电感器、这将饱和。
如果采用短路模式测试、TPS54821和电感器是否损坏或损坏? 如果是、什么是可想象的?
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.