This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:负载短路模式运行

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743502/tps54821-load-short-mode-operation

器件型号:TPS54821

您好!

我们的原理图是 TPS54821 + 2A (典型值)电感器配置。 在此配置中、我们需要应用负载短路模式故障测试。

在这种情况下、我认为大电流流经开关和电感器、这将饱和。

如果采用短路模式测试、TPS54821和电感器是否损坏或损坏? 如果是、什么是可想象的?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    如果您计划进行简短测试、则可以使用电感器来确保电感器不饱和。 当您执行负载短路测试时、IC 具有断续保护功能。


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin - San、您好!
    我希望这样做、但由于产品外形的原因、我们的系统存在无法使用更高电流的限制。
    这是这个问题的背景。 应用简短测试是否有任何问题?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,
    在上电、故障或瞬态负载条件下、电感器电流可能会增加到高于计算得出的峰值电感器电流
    电平。 因此、最保守的方法是指定具有饱和电流的电感器
    额定值等于或大于开关电流限值、而不是峰值电感器电流。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin - San、您好!
    我想使用经过深思熟虑的补偿设置、高侧和低侧 MOSFET 会关断、因此短事件不会产生问题。 我的理解是否正确?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,
    对于电感器饱和情况、仅触发峰值电感器电流。 通过峰值电流限制实现高侧关断。

    Gavin