This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:100%占空比限制用例

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743472/tps54202-limitation-about-100-duty-use-case

器件型号:TPS54202

您好、应用团队、

我想知道 TPS54202上是否有任何关于100%占空比的限制用例。
我知道它不能支持下面描述的完整100%(如路径 SW 模式)。
"TPS54202设计为在 BOOT 至 SW 引脚电压通常大于2.1V 时以100%占空比运行"

我之所以提出这一问题  、是因为我发现 TI.com 上描述的 Vin (max)为28V、Vout (max)为26V。 建议具有2V 偏移。
我想知道、除了关心大于2.1V 的启动电压之外、在100%占空比模式上是否还有其他限制原因。

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当 BOOT 电压低于2.1V 时、低侧 FET 会导通、以便为 BOOT 电容充电。 因此、高侧 FET 无法始终导通。 并且 Rdson、DCR 和 PCB 的电阻上存在压降。 输出电压低于28V。

    肖恩