请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 您好、应用团队、
我想知道 TPS54202上是否有任何关于100%占空比的限制用例。
我知道它不能支持下面描述的完整100%(如路径 SW 模式)。
"TPS54202设计为在 BOOT 至 SW 引脚电压通常大于2.1V 时以100%占空比运行"
我之所以提出这一问题 、是因为我发现 TI.com 上描述的 Vin (max)为28V、Vout (max)为26V。 建议具有2V 偏移。
我想知道、除了关心大于2.1V 的启动电压之外、在100%占空比模式上是否还有其他限制原因。
提前感谢。
新亚·索本