主题中讨论的其他器件:LM5067、 TPS23523
我知道该器件是正极、但我想保护隔离式-48V 输入并在其上添加反极性保护、如应用手册中所述。 由于它是隔离式的、它仍会看到+48V 电压、因此它可以工作吗?
我已经看到用于负输入的 LM5067、但我找不到有关如何将其用于反极性保护的应用手册。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Rakesh 为您提供快速解答。
我们的系统基本上将用于-48V 电信电源系统、但在某些情况下、是客户自行使用电源线、因此我们还需要保护电源输入免受反向连接的影响(系统使用-48V、并受到+48V 输入的保护)。 我们在输入端使用隔离式砖型为-48V 系统创建+24V 电压。 因此、我们需要保护它免受+48V 输入的影响。
我们有 -48V -> 具有反极性保护的热插拔 -> 隔离式砖型、为整个系统输出+24V/GND
因此、如果"-48V 回路"用作输入电压、"-48V"用作 LM5069的 GND (与系统的+24V 和 GND 完全隔离)、这将起作用、我可以按照 LM5069应用手册进行反极性保护?
或者、您是否有其他关于可以做什么的建议? 或许有一个应用手册解释了如何使用负热插拔 LM5067进行反极性保护? 我对如何使用 FET 的了解并不是很好、因此我更喜欢依赖应用手册或经验丰富的人员来了解这一点!
谢谢
David
您好!
如果您想使用 SNVA673的反向电流/极性保护、请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../2636310