This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:适用于直流/直流电源的多隔离式输出辅助电源变压器设计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743209/ucc28700-q1-multiple-isolated-output-auxiliary-supply-transformer-design-for-dc-dc-power-supply

器件型号:UCC28700-Q1

我使用 UCC28700QDBVR-Q1来设计四个分别为12V 直流和0.2A 的隔离式输出。 下面是设计目标参数

VIN (最小值)= 250 Vdc

Vin (最大值)= 400 Vdc

Vout1、Vout2、Vout3、Vout4 = 12 V 直流

Iout1、Iout2、Iout3、Iout4均= 0.2A (即总计0.8A)

Vbias = 12V、Ibias = 2.1mA

我已经使用 IC 数据表计算了所有必需的参数。 我还计算了匝数比(NPS 和 NPA)。 但我无法计算初级侧、次级侧和辅助侧的匝数。

是否有相同的参考文档?