请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700-Q1 我使用 UCC28700QDBVR-Q1来设计四个分别为12V 直流和0.2A 的隔离式输出。 下面是设计目标参数
VIN (最小值)= 250 Vdc
Vin (最大值)= 400 Vdc
Vout1、Vout2、Vout3、Vout4 = 12 V 直流
Iout1、Iout2、Iout3、Iout4均= 0.2A (即总计0.8A)
Vbias = 12V、Ibias = 2.1mA
我已经使用 IC 数据表计算了所有必需的参数。 我还计算了匝数比(NPS 和 NPA)。 但我无法计算初级侧、次级侧和辅助侧的匝数。
是否有相同的参考文档?