This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:负电压保护

Guru**** 2635355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2490, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727903/tps2492-negative-voltage-protection

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS2490TPS2662

大家好、

我有一位客户提出了输出端负电压保护问题:  

我们需要添加针对负电压的保护。  数据表给出 了 OUT 引脚上−0.3V 的绝对最小值。  到目前为止、我们已经在该引脚上放置了一个保护二极管、例如、 P6SMB62A、用于钳制高于(标称值) 62V 的尖峰 、它还会钳制负电压、但钳制到未指定的值、最有可能大于0.3V   

 

这是一种可能的解决方案:在 TPS2492的 GND 引脚上添加一个串联的信号二极管。  我看到它的方式是、如果 OUT 引脚上出现负偏置、器件将以负电压为基准。  如果 VCC 侧有一个正源、例如+24VDC 、则会有电流流动、这很容易超过 RSENSE 设定的限值。  我预见到的缺点是、在设置电源的欠压和过压阈值以及设置外部 MOSFET 的功率限制时、精度会降低。  

 

我请客户参阅应用手册 SLUA519、其中讨论了 TPS2490添加了阻断 FET 和 D1二极管接地。  现在我的问题是:

  1. 这在 TPS2492上不起作用是否有任何原因?   我认为 这 不是一个问题 、但需要确认。  
  2. 此外 、我们是否有任何热插拔功能集成了此功能并防止输出端出现负偏置?

请告诉我。

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们将研究这一问题、并很快回来

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Garrett:

    1A)在器件接地路径中具有信号二极管的背靠背 FET 配置应即使对于 TPS2492也适用。 尽管我们从未在 TPS2492上进行过测试、但我没有看到它不适用于该器件的任何原因。

    2A)请查看具有集成输入和输出反向功能的新器件 TPS2662电子保险丝
    极性保护

    此致、
    Rakesh