Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2490, TPS2662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2492 主题中讨论的其他器件: TPS2490、 TPS2662
大家好、
我有一位客户提出了输出端负电压保护问题:
我们需要添加针对负电压的保护。 数据表给出 了 OUT 引脚上−0.3V 的绝对最小值。 到目前为止、我们已经在该引脚上放置了一个保护二极管、例如、 P6SMB62A、用于钳制高于(标称值) 62V 的尖峰 、它还会钳制负电压、但钳制到未指定的值、最有可能大于0.3V
这是一种可能的解决方案:在 TPS2492的 GND 引脚上添加一个串联的信号二极管。 我看到它的方式是、如果 OUT 引脚上出现负偏置、器件将以负电压为基准。 如果 VCC 侧有一个正源、例如+24VDC 、则会有电流流动、这很容易超过 RSENSE 设定的限值。 我预见到的缺点是、在设置电源的欠压和过压阈值以及设置外部 MOSFET 的功率限制时、精度会降低。
我请客户参阅应用手册 SLUA519、其中讨论了 TPS2490添加了阻断 FET 和 D1二极管接地。 现在我的问题是:
- 这在 TPS2492上不起作用是否有任何原因? 我认为 这 不是一个问题 、但需要确认。
- 此外 、我们是否有任何热插拔功能集成了此功能并防止输出端出现负偏置?
请告诉我。
谢谢、John Garrett、TI-AFA