Other Parts Discussed in Thread: LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 在您的其中一个数据表 (SLVS044X–1997年9月–2016年9月修订版)中、根据第12页的 LM317精密电压稳压器第8.3.4节(图15)、显示了跟踪前置稳压器电路。
我知道 LM313是一种老化的技术、但它有效且便宜!
从第一个稳压器的输出到第二个稳压器有5V 的差值或"余量"(我理解)。
现在、对于单稳压器、最大电源电压为40V、那么这意味着对于该配置中的两个 LM317、"原始直流"电源可以增加到45V 或更高?
我想构建一个0-30V 可变稳压器、但我觉得我可以接近40V 最大值、这是单个 LM317的上限、 但我觉得可以为两个串联的 LM317 (如图15所示)提供更大的余量和更高的"原始直流"电源。
感谢您可能提供的任何帮助、
Trevor Brearley