This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:将 LM317s 用于工作台电源-前置稳压器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742919/lm317-using-lm317s-for-bench-power-supplies---preregulation

器件型号:LM317

在您的其中一个数据表 (SLVS044X–1997年9月–2016年9月修订版)中、根据第12页的 LM317精密电压稳压器第8.3.4节(图15)、显示了跟踪前置稳压器电路。

我知道 LM313是一种老化的技术、但它有效且便宜!

从第一个稳压器的输出到第二个稳压器有5V 的差值或"余量"(我理解)。

现在、对于单稳压器、最大电源电压为40V、那么这意味着对于该配置中的两个 LM317、"原始直流"电源可以增加到45V 或更高?

我想构建一个0-30V 可变稳压器、但我觉得我可以接近40V 最大值、这是单个 LM317的上限、 但我觉得可以为两个串联的 LM317 (如图15所示)提供更大的余量和更高的"原始直流"电源。


感谢您可能提供的任何帮助、
Trevor Brearley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Trevor:

    由于 LM317采用拓扑结构、因此没有 GND 引脚。 因此、与大多数现代 LDO 不同、线性稳压器内部没有 GND 基准。 优点是、只要 IN 引脚上的电压不超过同一稳压器 OUT 引脚上的电压40V、该线性稳压器就可以用于电压更高的应用。

    您可以更正的是、在应用示例中、R1和 R2将左侧 LM317的输出电压设置为高于右侧 LM317的输出电压5V。 这使得系统输入电压比右侧 LM317的 IN 引脚上的电压高5V。 因此、从系统角度来看、Vin 现在可以比 Vout 高45V:

    VIN_sys - Vout_sys =(Vin_left - Vout_left)+(Vin_right - Vout_right)
    VIN_sys - Vout_sys = 5V + 40V (这是单个 LM317上的最大差分)
    VIN_sys - Vout_sys = 45V

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢、
    Trevor