Other Parts Discussed in Thread: LP55231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP55231 我的设计中有6个 LP55231器件。 它们由 I2C 多路复用器进行隔离、一侧3个、另一侧3个。
所有6个器件共用同一个外部触发线。
我的问题是有关屏蔽外部触发器的问题。 用户指南提到屏蔽了发出的信号、以便发送器件忽略它。 如何屏蔽信号? 它是通过 I2C 地址实现的吗? 还是其他方法?
那么、具有 I2C 地址0x32的 I2C 多路复用器一侧的 lp55231发出的外部触发器是否会被具有相同地址的 I2C 多路复用器另一侧的 lp55231忽略?