This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:6个驱动器之间的外部触发器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728269/lp55231-external-trigger-between-6-drivers

器件型号:LP55231

我的设计中有6个 LP55231器件。 它们由 I2C 多路复用器进行隔离、一侧3个、另一侧3个。

所有6个器件共用同一个外部触发线。

我的问题是有关屏蔽外部触发器的问题。 用户指南提到屏蔽了发出的信号、以便发送器件忽略它。 如何屏蔽信号? 它是通过 I2C 地址实现的吗? 还是其他方法?

那么、具有 I2C 地址0x32的 I2C 多路复用器一侧的 lp55231发出的外部触发器是否会被具有相同地址的 I2C 多路复用器另一侧的 lp55231忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    我认为外部触发器不能被忽略。 只需确保触发信号真正发送到 I2C 多路复用器的两侧。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利