请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 你好
我最近了解了 Fusion Design 离线软件上基于 UCD3138的全桥硬开关电路环路补偿仿真。
我正在学习你给我的案例。 在系数集和 α 配置列中更改模式后、波特图会发生变化、这是非常令人怀疑的。
下面的图1是器件寄存器模式下的波特图
当我切换到实数零模式时、我得到以下误差:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.