主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
高男士、
电量监测计/电池电量监测计新手、因此请原谅这个看似简单的问题...
我正在浏览材料、并尝试了解如何准备和配置芯片。 文档在黄金映像点之前是相当清晰的... 我不清楚的是如何将这个黄金映像添加到生产板上的 bq35100上、其中 bq35100用于与 cc2652 MCU 一起使用 i2c 总线。
我看到一些与文件流相关的材料。 这是正确的路线吗? 如果是、有人能给我提供一些有关如何通过 MCU 和 bq 芯片传递配置的过程文档吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高男士、
电量监测计/电池电量监测计新手、因此请原谅这个看似简单的问题...
我正在浏览材料、并尝试了解如何准备和配置芯片。 文档在黄金映像点之前是相当清晰的... 我不清楚的是如何将这个黄金映像添加到生产板上的 bq35100上、其中 bq35100用于与 cc2652 MCU 一起使用 i2c 总线。
我看到一些与文件流相关的材料。 这是正确的路线吗? 如果是、有人能给我提供一些有关如何通过 MCU 和 bq 芯片传递配置的过程文档吗?
谢谢
你(们)好
您的问题是有效的。 完成所有配置后、您可以使用 bqStudio 提取黄金文件、然后将黄金文件编程到多个单元上。
文件编程选项包括使用 srec (标准全拉格式)或使用 flashstream 文件(带 i2c 命令的文本 dodcomunt)以及需要使用主机控制器在监测计上解析的数据。 srec 和闪存流文件 bqfs 或 dffs 均可使用 bqstudio 进行提取。
请参阅下面的应用手册以获取有关测量仪表编程的指导:
e2e.ti.com/.../8156.slua541.pdf
谢谢
Onyx
您好、Onyx、
感谢您提供相关信息。 为了进一步澄清、这意味着如果我要使用 bq35100制作定制板、我需要在闪存中存储闪存数据、以便主机控制器解析到监测计上?
或者、如果有引脚排列、理论上我可以在试验台上使用另一个控制器来执行此操作、作为测试过程的一部分、从而避免将闪存保留在存储器中?
假设电量监测计已刷新、是否存在任何正常运行情况、我可能需要再次配置? 我的理解是、配置应在功率损耗等事件中持续存在...
再次感谢