This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:有关使用黄金映像迁移到生产的问题

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726645/bq35100-questions-about-moving-to-production-with-golden-image

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

高男士、

电量监测计/电池电量监测计新手、因此请原谅这个看似简单的问题...

我正在浏览材料、并尝试了解如何准备和配置芯片。 文档在黄金映像点之前是相当清晰的... 我不清楚的是如何将这个黄金映像添加到生产板上的 bq35100上、其中 bq35100用于与 cc2652 MCU 一起使用 i2c 总线。

我看到一些与文件流相关的材料。 这是正确的路线吗? 如果是、有人能给我提供一些有关如何通过 MCU 和 bq 芯片传递配置的过程文档吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的问题是有效的。 完成所有配置后、您可以使用 bqStudio 提取黄金文件、然后将黄金文件编程到多个单元上。

    文件编程选项包括使用 srec (标准全拉格式)或使用 flashstream 文件(带 i2c 命令的文本 dodcomunt)以及需要使用主机控制器在监测计上解析的数据。 srec 和闪存流文件 bqfs 或 dffs 均可使用 bqstudio 进行提取。

    请参阅下面的应用手册以获取有关测量仪表编程的指导:

    e2e.ti.com/.../8156.slua541.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您提供相关信息。 为了进一步澄清、这意味着如果我要使用 bq35100制作定制板、我需要在闪存中存储闪存数据、以便主机控制器解析到监测计上?

    或者、如果有引脚排列、理论上我可以在试验台上使用另一个控制器来执行此操作、作为测试过程的一部分、从而避免将闪存保留在存储器中?

    假设电量监测计已刷新、是否存在任何正常运行情况、我可能需要再次配置? 我的理解是、配置应在功率损耗等事件中持续存在...

    再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、是和是。 您的理解是正确的。 如果断电、您不会丢失配置。 这是一个基于闪存的监测计。
    谢谢
    Onyx