This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:输入电压范围为2.8V 至3.8V 至3.3V 输出版本、Iout = 1mA

Guru**** 2549030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742958/tlv713p-input-voltage-range-2-8-to-3-8v-to-3-3v-output-version-iout-1ma

器件型号:TLV713P

您好!

输入电压可从2.8V 更改为3.8V。 输出电压为3.3V。 最大负载电流为1mA

数据表的图5、在这种情况下 VDO 几乎为0V。 在2.8V 至3.3V 之间、如果 Vout 几乎为 VIN 状态、我认为没问题。

请允许我确认是否存在问题。 如果没有问题、最大 VDO 在1mA 负载电流下约为多少?

此致。

渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    在压降条件下运行时、LDO 的控制环路会对三极管区域中的导通 FET 进行偏置、以便使输出端具有尽可能大的电流。 因此、FET 的行为类似于具有 RDS、ON 值的电阻器。 根据欧姆定律、压降电压为:

    VDO = Iout * RDS、ON

    RDS、ON 与输出电流无关、因此可以重新排列 RDS、ON 的公式以计算任何输出电流的 VDO:

    RDS、ON = Vdo@150mA/150mA = Vdo@1mA/1mA

    使用数据表中 Vout = 3.3V 的最大值:

    VDO (max)@1mA = Vdo (max)@150mA/150mA * 1mA = 540mV/150mA * 1mA = 3.6mV

    您可以正确地认为、当输入电压介于2.8V 和3.3V 之间时、输出电压几乎为输入电压。在负载电流仅为1mA 的情况下、最大差值将是 Vdo = 3.6mV。

    谢谢、

    Gerard