This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27410-G1:BQ27410-G1的替代产品

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727770/bq27410-g1-replacement-for-bq27410-g1

器件型号:BQ27410-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1BQ27510-G3BQ27520-G4BQ27510-G2BQ27510

BQ27410-G1为 NRND。 建议使用 BQ27441-G1进行替换。 两个器件都位于系统主板上。

区别在于、BQ27441-G1没有用于外部系统电源的 LDO、并且在取出电池后未通电。

系统设计中还有多个其他器件、它们具有由系统供电的 LDO (例如 BQ27510-G3)。 BQ27410-G1的 LDO 的最佳替代产品是哪一个?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    对于我们大多数较新的器件、除非另有说明、否则建议不要通过 LDO 的输出引脚为外部电路供电、如 BQ27410-G1的情况。 唯一能够处理外部电路拉电流的器件是我们通常为 NRND 的旧器件。

    此致、

    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、

    我不确定我的问题是否足够详细。

    有用于系统设计的器件。 它们都具有内部 LDO。 器件之间的区别在于、Regin 在 bq27441-G1内部连接到 BAT 引脚、而在 bq27410-G1或 bq27510-G2或 bq27520-G4中、这两个引脚都是外部可用的。 通过 Regin 引脚、电量监测计可由系统(CPU)电源供电。 拆下电池后、电量监测计芯片仍会通电并响应 CPU 请求。

    电池组被移除时、具有内部 BAT 和 Regin 连接的器件被关闭。

    它不用于将 LDO 输出电压用于其他电路。

    以下哪项是具有外部可用 REGIN 引脚的 BQ27410-G1的最佳替代产品?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、
    您是否了解过 bq27510或 bq27520系统侧电量监测计?
    谢谢
    Onyx