请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27410-G1 主题中讨论的其他器件:BQ27441-G1、 BQ27510-G3、 BQ27520-G4、 BQ27510-G2、 BQ27510
BQ27410-G1为 NRND。 建议使用 BQ27441-G1进行替换。 两个器件都位于系统主板上。
区别在于、BQ27441-G1没有用于外部系统电源的 LDO、并且在取出电池后未通电。
系统设计中还有多个其他器件、它们具有由系统供电的 LDO (例如 BQ27510-G3)。 BQ27410-G1的 LDO 的最佳替代产品是哪一个?
谢谢
Peter