This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671TL-1.8EV:PWM 至 PFM 模式转换

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743148/lm3671tl-1-8ev-pwm-to-pfm-mode-transition

器件型号:LM3671TL-1.8EV

您好!

 LM3671TL 的数据表不清楚如何从 PWM 转换到 PFM 以及从 PFM 转换到 PWM 模式。  

实际上、它  Ω 当 NFET 电流达到零或峰值 PMOS 开关电流降至 IMODE 电平以下时(通常 IMODE < 30mA + VIN/42 μ A)切换到 PFM 模式。 但当它切换回 PWM 模式时、没有注意事项。

对于3.6V、它应该为30mA + 3.6/24  = 0.03 + 0.15 = 0.18A (180mA)。 但描述中说  :VIN = 3.6V、PWM 到 PFM 的转换发生在大约50mA 的电流下、PFM 到 PWM 的转换发生在大约100mA 的电流下。 这有点偏。  请您对此进行澄清吗?  

我们有一个对功率级别噪声敏感的器件、在 PWM 模式下可以、但在 PFM 模式下它会发生故障。 LM3671TL 似乎具有一定的开关容差、而某些模块出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juri、

    我很高兴为您提供支持。

    我想您计算的内容中有一个拼写错误。 让我们从头开始。 数据表指出:

    "两种情况中的任何一种在32个或更多时钟周期内发生时、器件会自动转换为 PFM 模式:

    1、NFET " (低侧 MOSFET)"电流达到零。

    2、峰值 PMOS" (高侧 MOSFET)"开关电流降至 IMODE 电平以下(通常 IMODE < 30mA + VIN/42 Ω)"

    因此、根据电感器电流的纹波、输出电流减小时、可能会首先满足条件1或2。 此外、IMODE=116mA、大约不是180mA。 顺便说一下、在下一页上:

    '如果负载电流在 PFM 模式期间增加(请参阅图31)、导致输出电压降至低于低2 PFM 阈值、器件将自动转换为固定频率 PWM 模式。'

    因此 说明了退出 PFM 的条件、它显然不取决于电流 alon、也取决于输出电容器(该电容器决定了中用于启动 PWM 运行的压降)。 如前所述、在同一段中、您可以找到负载电流阈值估算:

    '当 VIN = 3.6V 时、PWM 到 PFM 的转换发生在大约50mA 的电流下、而 PFM 到 PWM 的转换发生在大约100mA 的电流下。'

    考虑到阈值电流与电感器电流纹波和输出电容器的相关性、此估算值针对特定应用案例进行了明确、并进行了报告、旨在让您了解阈值如何随输入电压变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、
    感谢您的澄清。 但是、我不清楚这两点。
    1) 1) 1)您如何计算116mA? 实际上、我们使用3.3V 电压为 DCDC 供电、因此我对该值感兴趣。
    2) 2)在图31中是低1和高 PFM 阈值的近似值、但低2阈值缺少此近似值。 你可以估计吗?

    我们肯定要达到 PWM->PFM 转换、因为我们将在两个周期内将电流从 CCA 150mA 降至几 mA、然后在 CCA 250us 之后、电流会在200us 内恢复到150mA (平均值约为134mA)。

    我们还有一种情况、那就是我们在较长的时间内消耗大约80mA (平均值、我不确定该值)、有时 DCDC 似乎处于 PFC 状态、而有时则不是。 我们可能处于 PFM->PWM 阈值附近、有些器件会转换到 PWM、有些则不会。 由于 PFM 或 PFM->PWM 转换、无线电似乎变得嘈杂、并且它会破坏传输/接收。

    我肯定不会在下一个设计中使用此 DCDC、因为我们似乎需要控制 PFM 功能。 直流/直流转换器本身工作正常、但在我们的情况下并非如此。 您能否推荐另一个具有类似(或更小)封装的直流/直流稳压器、其模式控制在关闭模式下不具有 PFM 和超低问题电流、我们需要 CCA 250mA 峰值?

    此致、
    Jiri