器件型号:LM3671TL-1.8EV
您好!
LM3671TL 的数据表不清楚如何从 PWM 转换到 PFM 以及从 PFM 转换到 PWM 模式。
实际上、它 Ω 当 NFET 电流达到零或峰值 PMOS 开关电流降至 IMODE 电平以下时(通常 IMODE < 30mA + VIN/42 μ A)切换到 PFM 模式。 但当它切换回 PWM 模式时、没有注意事项。
对于3.6V、它应该为30mA + 3.6/24 = 0.03 + 0.15 = 0.18A (180mA)。 但描述中说 :VIN = 3.6V、PWM 到 PFM 的转换发生在大约50mA 的电流下、PFM 到 PWM 的转换发生在大约100mA 的电流下。 这有点偏。 请您对此进行澄清吗?
我们有一个对功率级别噪声敏感的器件、在 PWM 模式下可以、但在 PFM 模式下它会发生故障。 LM3671TL 似乎具有一定的开关容差、而某些模块出现故障。