This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641能否用作24V 输入、7.1v/7A 降压 LED 驱动器?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727961/tps92641-can-the-tps92641-be-used-as-24v-input-7-1v-7a-buck-led-driver

器件型号:TPS92641

大家好、

我的客户希望将 TPS92641用于24V 输入、7.1V/7A 降压 LED 驱动器。

从数据表中可以看出、源电流为1A、但 TI.com 中的 Iout 列表为5Amx。

但可以在此处使用 LT3763。

我们需要检查该器件是否可用于7A 应用。 以及我们为何在网站中列出5A。

如果不能、您还有其他建议吗?

谢谢。