Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 大家好、
我的客户希望将 TPS92641用于24V 输入、7.1V/7A 降压 LED 驱动器。
从数据表中可以看出、源电流为1A、但 TI.com 中的 Iout 列表为5Amx。
但可以在此处使用 LT3763。
我们需要检查该器件是否可用于7A 应用。 以及我们为何在网站中列出5A。
如果不能、您还有其他建议吗?
谢谢。