This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:您能告诉我有关 PPATH 寄存器的信息吗

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727954/tps65217-could-you-tell-me-about-ppath-register

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑采用 Sitara 处理器(AM3352)的 TPS65217。

我从客户的问题中得到了未知的点、您能告诉我吗?

's question="">'s>

P46 "PPATH 寄存器"的更多信息。

"USBSINK"的初始值在"图31"中为"0b"、而在"表3"中为"1b"。

哪一项是正确的?

我认为以下数据表说明中的"0b"是正确的。

我的考虑是否正确?

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masumi Sekiguchi、

    这个位、USBSINK、的缺省值(复位值)为0b。

    表3中的值为拼写错误、需要在 TPS65217数据表中进行更正。

    感谢您向我指出此错误。

    此致、

    Brian