Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 主题中讨论的其他器件: AM3352
大家好、团队成员。
我的客户正在考虑采用 Sitara 处理器(AM3352)的 TPS65217。
我从客户的问题中得到了未知的点、您能告诉我吗?
's question="">'s>
P46 "PPATH 寄存器"的更多信息。
"USBSINK"的初始值在"图31"中为"0b"、而在"表3"中为"1b"。
哪一项是正确的?
我认为以下数据表说明中的"0b"是正确的。
我的考虑是否正确?
请帮帮我。
此致、
Masumi Sekiguchi