Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 尊敬的所有人:
我的其中一个 AA 描述 了 BQ25895与 Vbat 的充电效率( 使用电池仿真器)。 想法是通过 Vbus * Ibus 和电源输出 Vbat * Ibat 测量电源输入。 问题是输入电流 IBUS 也为 VSYS 输出供电、并且应该正确移除此贡献。
在应用程序中 、无法删除 VSYS 行、因为 它需要保持 micro ON。 ISYS 已经被测量、大约 为8.8mA。
计算输入侧(IBUS 的一部分) Isys 的贡献是有道理的、如下所示:
Iusb (由于 Isys)=(Isys*vsys/Vbus)*效率,
应考虑哪种效率分流?
是否应使用数据表的图2?
此致、
Domenico