This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:效率与 VBAT

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724497/bq25895-efficiency-vs-vbat

器件型号:BQ25895

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA  描述 了 BQ25895与 Vbat 的充电效率( 使用电池仿真器)。 想法是通过 Vbus * Ibus 和电源输出 Vbat * Ibat 测量电源输入。  问题是输入电流 IBUS 也为 VSYS 输出供电、并且应该正确移除此贡献。

在应用程序中 、无法删除 VSYS 行、因为 它需要保持 micro ON。 ISYS 已经被测量、大约 为8.8mA。

计算输入侧(IBUS 的一部分) Isys 的贡献是有道理的、如下所示:

Iusb (由于 Isys)=(Isys*vsys/Vbus)*效率,

应考虑哪种效率分流?

是否应使用数据表的图2?

 

此致、

Domenico

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    如果您要测量充电器 IC 的效率、则应包括 ISYS 的影响。  数据表效率曲线包括调节 VSYS 的影响。  当电池电压低于 MINSYS 电压时,由于损耗(VMINSYS-VBAT)*ICHG,充电器的效率将会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的解释。
    客户还要求提供用于绘制数据表图1和图2中图形的设置。
    您可以分享吗?
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    它是传统的效率测试设置:

    VBUS 到 GND 的电源、串联电流表和电压表的测量距离应尽可能靠近 IC VBUS 和 GND 引脚(ACAP)
    从 BAT 到 GND 的 Keithley 电源表、用于测量电流、并使用电压表测量 ACAP 到 IC BAT 和 GND 引脚的电压
    电压表测量 ACAP 到 IC SYS 和 GND 引脚的电压

    然后、软件针对不同的电池电压设置扫描充电电流。

    系统效率= VSYS_ICHRG/(VBUS*IBUS)
    电池充电效率= VBAT*ICHRG/(VBUS*IBUS)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    谢谢、客户已在不同的设置上完成测量并共享了数据。 其中一种设置显示效率非常差。 设置之间的唯一区别是电感(不同制造商)。 我可以通过电子邮件分享结果和电感的 p/n 吗?
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电感器的 DCR 和电感可能会影响系统效率。 请随时发送电子邮件至 charger_e2e_support@list.ti.com。 谢谢!