This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:充电定时器复位条件

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742777/bq24072-charge-timer-reset-conditions

器件型号:bq24072

您好!

我将在标准模式下使用 bq24072。

您能告诉我充电计时器复位条件吗?  

我发现、这是写入的"通过切换 CE 引脚或通过切换 EN1、EN2引脚将器件置于 USB 挂起模式(EN1 = HI、EN2 = HI)和退出 USB 模式来重置计时器"。 规格表中。

我认为 bq24072具有其他计时器复位条件。

例如、我认为 BQ24072的充电计时器在以下时间复位。

'如果 VBAT < VRCH、则保护器关闭并开始充电。'

'当 IN 输入端未连接源时、'

此致、

Yuji.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuji,
    计时器在每个电源周期的开始都会复位、因此每次将一个源连接到 IN 时、计时器都会复位。 定时器在每个充电周期的开始复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢你的答复。

    我了解充电计时器的复位条件。

    谢谢!

    Yuji.S