Other Parts Discussed in Thread: BQ24072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24072 您好!
我将在标准模式下使用 bq24072。
您能告诉我充电计时器复位条件吗?
我发现、这是写入的"通过切换 CE 引脚或通过切换 EN1、EN2引脚将器件置于 USB 挂起模式(EN1 = HI、EN2 = HI)和退出 USB 模式来重置计时器"。 规格表中。
我认为 bq24072具有其他计时器复位条件。
例如、我认为 BQ24072的充电计时器在以下时间复位。
'如果 VBAT < VRCH、则保护器关闭并开始充电。'
'当 IN 输入端未连接源时、'
此致、
Yuji.S