Other Parts Discussed in Thread: TPS7B67-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B67-Q1 尊敬的先生。
我的客户对其系统评估了 TPS7B6750-Q1。
最近、OEM 要求降低总 ECU 静态电流、我会这样做
确认以下内容。 预期条件为 Vin = 12.8V (+- 0.2V)、Ta = 20deg。 C (+- 2DEG.C)。
请提供您的建议。
1.数据表是为固定的3.3V 产品定义的。 我想知道该定义将反映在5V 产品中吗?
图中显示了 Vo = 1.5V 时的情况。 是否可以提供5V 产品的数字?
此致、
H. Sakai