This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:静态电流

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B67-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727942/tps7b67-q1-quiescent-current

器件型号:TPS7B67-Q1

尊敬的先生。

我的客户对其系统评估了 TPS7B6750-Q1。

最近、OEM 要求降低总 ECU 静态电流、我会这样做

确认以下内容。 预期条件为 Vin = 12.8V (+- 0.2V)、Ta = 20deg。 C (+- 2DEG.C)。

请提供您的建议。

1.数据表是为固定的3.3V 产品定义的。 我想知道该定义将反映在5V 产品中吗?

图中显示了 Vo = 1.5V 时的情况。 是否可以提供5V 产品的数字?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    IQ 参数的最高规格实际上适用于两种固定输出版本(3.3V 和5V)。  

    TPS7B67-Q1的固定输出版本将具有与设置为低输出电压的可调版本相同的典型特性;因此、图3也显示了固定5V 输出的典型特性。

    非常尊重、

    Ryan