Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5718, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 主题中讨论的其他器件: AM5718、 AM5728
您好!
我想用电池来备份 TPS659037中的 RTC。 这是可行的、如何实现呢?
BR
Johan Bendz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个带有 TPS659037和 AM5718的系统、我可以在其中的任何一个中使用 RTC。
我将使用 TPS659037的 GPIO7引脚控制电源开/关、我是否可以配置一个模式来在这种情况下仅为 PMIC RTC 供电、或者是否可以配置为仅启用 LDO9并在 AM5728中使用 RTC?
如果我想用纽扣电池备份 RTC、最简单的方法是什么?
BR
Johan Bendz