This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:电池备份 RTC

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727193/tps659037-battery-backuped-rtc

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5718AM5728

您好!

我想用电池来备份 TPS659037中的 RTC。 这是可行的、如何实现呢?

BR

Johan Bendz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、

    欢迎使用 E2E! TPS659037中的 RTC 由 VCC1 (主输入电源)供电。 由于它内部没有其他电源选项、因此在没有外部解决方案的情况下、不能使用备用电池来备份 RTC。

    为了实现备份、您可以在主电源过低时打开备份电源。

    如果您有任何其他问题、请现在让我回答。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个带有 TPS659037和 AM5718的系统、我可以在其中的任何一个中使用 RTC。

    我将使用  TPS659037的 GPIO7引脚控制电源开/关、我是否可以配置一个模式来在这种情况下仅为 PMIC RTC 供电、或者是否可以配置为仅启用 LDO9并在 AM5728中使用 RTC?

    如果我想用纽扣电池备份 RTC、最简单的方法是什么?

    BR

    Johan Bendz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    不存在仅使用 PMIC RTC 或仅使用 LDO9的模式。 使用备用电池的唯一方法是在 VCC1上添加监控器、并在主电源电压过低时打开备用电源。 遗憾的是、这对于纽扣电池来说不是很好、因为电流消耗很快。

    谢谢、

    纳斯塔莎