This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:无 HS 输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726107/ucc27712-no-hs-output

器件型号:UCC27712

您好!

我将向 UCC27712的 HI 发送3.3V 脉冲(@大约4Hz)、但在 HO 引脚上看不到任何值。 VDD 为12V。 这发生在两个单独的 IC 上。

自举电容器上的电压约为6V。

请帮助。 如果您有任何其他信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!
    感谢您关注 UCC27712。 我将努力解决您的问题和疑虑。
    到 HI 或 LI 的3.3V 输入信号足以满足器件的输入阈值。
    VDD 超出最小建议范围10V。
    但是、HB 电容器上的6V 低于 HB-HS UVLO 导通阈值。 因此 HO 输出将被禁用。
    如果 VDD 为12V、并且自举电容器上只有6V、则 HS 引脚必须比接地高~5.5V。
    使用自举二极管和电容器、当 HS 引脚切换至接地时、自举电容器从 VDD 充电。 当您打开 LO 输出和低侧 MOSFET 时、通常会发生这种情况。
    如果降低 HS 引脚电压、使其更接近于接地、HO 输出将起作用。 但 HS 引脚需要切换到接地端、以便定期为自举电容充电。
    驱动器是否在半桥配置中驱动高侧和低侧 FET?
    HS 引脚与动力总成或接地之间是否存在任何电阻或其他连接?

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、感谢您的帮助。
    是的、驱动器正在驱动 MOSFET 半桥。 当我测量时、中点大约为接地6V。
    HS 到接地之间没有任何其他连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您确认我所怀疑的半桥中点。

    为了使自举电容器从 HB 到 HS 从 VDD 完全充电、需要有一条从 HS 到接地的电阻路径。 当低侧器件导通且 HS 被拉至接近接地时、通常会发生这种情况。

    在您的情况下、如果只有 HI 输入且没有 LI、低侧 FET 将不会将 HS 拉至接地以对自举电容器进行完全充电。

    MOSFET 半桥驱动的负载是多少? 通常、MOSFET 半桥上会连接一个变压器或电感器、该半桥提供从 HS 到接地的电流路径。 如果您仅在没有动力总成连接的情况下测试驱动器和 MOSFET 半桥、则可以添加从 HS 到接地的电阻、从而允许自举电容器充电。 在这种情况下、HO 输出应运行。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我想我要做的是、让微控制器在短时间内保持 LS 开关关闭、然后它将恢复正常运行。

    之前、我一次只测试一个输出、这就是自举电容器未充电的原因。

    感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、
    如果这解决了您的问题、您能否通过选择该主题上的绿色按钮进行确认。 这将对我们大有帮助。 如果您有更多问题、您只需再次打开主题帖并发布问题即可。
    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我写了一些代码、在这里我将发送交替的 LI 和 HI 脉冲、死区时间介于0.125ms 之间;脉冲宽度为0.125s。

    当 LS 开关打开时、HO 被拉至接地。 我希望这可以让 Cboot 在 LS 开启时充电、但我仍然遇到同样的问题。 一旦 LS 开关关断、HO 会峰值到 HS 开关漏极电压、然后快速稳定到 VDD/2。

    Cboot = 270nF

    Rboot = 4.7 Ω

    请参见随附的图。

    图1:黄色= VHO、蓝色= LI

    图2:黄色= LO、紫色= VHB-VHS

    图3:黄色= HI、紫色= VHB-VHS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、键入-
    图1:黄色= VHS、蓝色= LI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仿真后、移除 HS 开关的 GS 电阻解决了该问题。 该电阻器正在为 Cboot 提供额外的放电路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!
    感谢您提供反馈和示波器图。
    我看到您在测试期间运行的是低频、因此我们需要考虑您的应用。 此外、为了更好地了解如何解决问题、我将要求您提供一些附加图、以便能够评论如何解决问题。

    由于驱动器输出的导通时间较长、您能否提供 HB 至 HS 自举电容器的组件值、高侧 MOSFET 栅源极电阻(如果有)的电阻值以及 VDD 电容? UCC27712的 VDD 电压也是多少?
    有关选择自举电容和 VDD 电容的指导、请参阅 UCC27712数据表的第9.2.2节。 由于频率较低、请务必考虑 HB 静态电流、因为这将使 HB-HS 电容器放电。 栅源电阻也会使 HB-HS 电容器放电。 因此、如果您在高侧 FET 上有栅源电阻器、您可能需要尝试移除该电阻。

    为了使波形能够确定驱动信号发生了什么情况、HB 偏置可以捕获其他波形图吗?
    如果您将 HO 探测到接地、您会看到 HO-HS 和 HS 到接地的组合电压。 为了进行澄清、需要使用一些额外的图。
    1) HO、HB、HS 和 HI。 在 HO、HB 和 HS 具有相同接地基准位置的情况下采用相同的电压标度、这将澄清每个信号相对于 HS 的作用。
    2) LO、HO、HB 和 HS。 HO、HB、HS 相同的刻度和接地基准。
    3) HI、LI、LO、HO

    如果不清楚 HS 在做什么、也不清楚迄今为止示波器图中与 HS 相关的 HO。 我们可以通过进一步详细调查来解决该问题。

    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richard、感谢您的输入。
    在移除 GS 电阻器和提高开关频率之间、我的问题得到了解决。