Other Parts Discussed in Thread: UCC27712
您好!
我将向 UCC27712的 HI 发送3.3V 脉冲(@大约4Hz)、但在 HO 引脚上看不到任何值。 VDD 为12V。 这发生在两个单独的 IC 上。
自举电容器上的电压约为6V。
请帮助。 如果您有任何其他信息、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Matthew、您好!
感谢您确认我所怀疑的半桥中点。
为了使自举电容器从 HB 到 HS 从 VDD 完全充电、需要有一条从 HS 到接地的电阻路径。 当低侧器件导通且 HS 被拉至接近接地时、通常会发生这种情况。
在您的情况下、如果只有 HI 输入且没有 LI、低侧 FET 将不会将 HS 拉至接地以对自举电容器进行完全充电。
MOSFET 半桥驱动的负载是多少? 通常、MOSFET 半桥上会连接一个变压器或电感器、该半桥提供从 HS 到接地的电流路径。 如果您仅在没有动力总成连接的情况下测试驱动器和 MOSFET 半桥、则可以添加从 HS 到接地的电阻、从而允许自举电容器充电。 在这种情况下、HO 输出应运行。
此致、
Richard Herring
大家好、我写了一些代码、在这里我将发送交替的 LI 和 HI 脉冲、死区时间介于0.125ms 之间;脉冲宽度为0.125s。
当 LS 开关打开时、HO 被拉至接地。 我希望这可以让 Cboot 在 LS 开启时充电、但我仍然遇到同样的问题。 一旦 LS 开关关断、HO 会峰值到 HS 开关漏极电压、然后快速稳定到 VDD/2。
Cboot = 270nF
Rboot = 4.7 Ω
请参见随附的图。
图1:黄色= VHO、蓝色= LI
图2:黄色= LO、紫色= VHB-VHS
图3:黄色= HI、紫色= VHB-VHS