This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:基于 BQ2407xEVM 的单节锂离子电池充电

Guru**** 2388610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075EVM, BQ24075, BQ24074, BQ25120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725285/bq24075-single-cell-li-ion-charging-based-off-bq2407xevm

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:BQ24074BQ25120A

您好!

我正在使用一个4.2V 1130mAh 的单节锂离子电池充电器、该充电器具有以下参数。

USB 电源:5V、1.5A

Vchg:5V、Ichg 最大值:750mA

我尝试使用以下设置在 BQ24075EVM 上设置测试装置、以便通过更改外部电阻器值来设置进入 IN 引脚的最大电流。 根据 EVM 数据表上的建议测试设置、我对 EVM 上的电位器进行了以下更改

应用了 EN2= HI、EN1= LO。

然后、接着是  

R8 = 1.2k Ω、R11 = 1.2k Ω、R16 = 0 Ω

当所有这些都被应用时、我注意到我的电池未充电、即使在连接40分钟后、电池电压电平仍保持在2.5V 的范围内。 我是否遗漏了可能避免器件充电的任何内容?

此外、OUT 和 VSS 上连接的10Ohm 电阻器在实际设计中还是仅用于测试评估? 我注意到、当器件分别设置为 USB100和 USB500模式时、我能够读取100mA 和500mA 的电流。 但是、当我进入 EN2=HI、EN1=LO 模式时、我仍然会在 OUT 和 VSS 上获得相同的500mA 负载读数。 我不应该能够捕获最初由外部电阻器确定的输出电流吗?

到目前为止、是否还有其他涵盖 BQ24075实际测试结果的主题? 如果我有一些屏幕截图或参考的结果、那就更好了。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、
    R16是连接到 TS 引脚的电位器。 不能设置为0欧姆、因为您将超出电池组监测的温度阈值。 将 R16设置为10K 欧姆、然后查看 f 这可以解决您的问题。 此外、我在输出端看不到任何10欧姆电阻器。 您能否详细说明您所讨论的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    是的、我设法使其按照我的规格工作和充电、将 R16设置为10K 欧姆、因为我将其设置为低于1k 欧姆。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Raheem、

    现在我已经成功充电了、我有几个问题需要澄清。

    1) CV 挂接器处的充电曲线:(请参阅随附的)

     I)使用 900mA 快速充电电流在2小时内成功达到充电时间、但由于电池限制、此电流过高且具有风险

     -如果您参考 CV 攻丝曲线,电流缓慢下降和关闭 LED 所需的时间大约需要1小时18分钟,这是在通知用户电池已充满电之前过长的时间。 实际上、CV 封装器的启动电压为4.18V、结束电压为4.20V。 对此是否有任何权变措施?

     -如果有潜在的权变措施来降低 CV Tapper、那么我想将我的快速充电电流设置回750mA

    2)热关断

     i)请参阅 BQ24075数据表第26页、其中规定冷热跳闸阈值分别为0.3V 和2.1V、温度范围为(0deg 至50deg)。

     我们知道在运行期间,热敏电阻的电阻会随着温度的变化而不断变化。 因此、我在这两个跳闸阈值处测量了电阻、并验证了电阻值、如表3 (第26页)中所述。

     -使用万用表测量跳闸阈值电压时、电压介于0.132V 和1.872V 之间、与数据表不符。 当范围超过这两个值时、EVM 将仅开始停止充电。 您能否解释一下这种情况发生的原因、而不是数据表中的 tally?

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、
    1) 1)由于 BQ24075上的终止电流设置为快速充电电流的10%、因此无法更改。 我建议查看具有可调节端接电流的 BQ24074或可通过 I2C 更改端接电流的 BQ25120A。

    2) 2)该测试是如何进行的? 请注意、当 VTS 下降时、VCOLD 上存在300mV 的迟滞。