主题中讨论的其他器件:、 BQ24074、 BQ25120A
您好!
我正在使用一个4.2V 1130mAh 的单节锂离子电池充电器、该充电器具有以下参数。
USB 电源:5V、1.5A
Vchg:5V、Ichg 最大值:750mA
我尝试使用以下设置在 BQ24075EVM 上设置测试装置、以便通过更改外部电阻器值来设置进入 IN 引脚的最大电流。 根据 EVM 数据表上的建议测试设置、我对 EVM 上的电位器进行了以下更改
应用了 EN2= HI、EN1= LO。
然后、接着是
R8 = 1.2k Ω、R11 = 1.2k Ω、R16 = 0 Ω
当所有这些都被应用时、我注意到我的电池未充电、即使在连接40分钟后、电池电压电平仍保持在2.5V 的范围内。 我是否遗漏了可能避免器件充电的任何内容?
此外、OUT 和 VSS 上连接的10Ohm 电阻器在实际设计中还是仅用于测试评估? 我注意到、当器件分别设置为 USB100和 USB500模式时、我能够读取100mA 和500mA 的电流。 但是、当我进入 EN2=HI、EN1=LO 模式时、我仍然会在 OUT 和 VSS 上获得相同的500mA 负载读数。 我不应该能够捕获最初由外部电阻器确定的输出电流吗?
到目前为止、是否还有其他涵盖 BQ24075实际测试结果的主题? 如果我有一些屏幕截图或参考的结果、那就更好了。 谢谢。
此致、
Leo