Other Parts Discussed in Thread: TPS561208, TPS561201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS561208 主题中讨论的其他器件: TPS561201
大家好
如果我们问 TPS561208、您会介意吗?
我们客户的配置如下;
VIN=5.0V
VOUT=3.3V/120mA
L=VLCF4024T-4R7N1R4-2=4.7uH
在数据表 P8中、有说明 TPS561208在 L=3.3uH 的情况下的效率。
在 L=4.7uH 的情况下、客户的效率测量结果为78%。
您是否有 "TPS561208 VOUT = 3.3V 效率 、4.7uH"的数据?
因此、我们要对其进行比较。
此致、
大田松本