This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:效率

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561208, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727975/tps561208-efficiency

器件型号:TPS561208
主题中讨论的其他器件: TPS561201

大家好

如果我们问 TPS561208、您会介意吗?

我们客户的配置如下;
VIN=5.0V
VOUT=3.3V/120mA
L=VLCF4024T-4R7N1R4-2=4.7uH

在数据表 P8中、有说明 TPS561208在 L=3.3uH 的情况下的效率。

在  L=4.7uH 的情况下、客户的效率测量结果为78%。


您是否有 "TPS561208 VOUT = 3.3V 效率 、4.7uH"的数据?
因此、我们要对其进行比较。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅"表2. 建议的组件值"。

    2.请您分享您的电子邮件地址吗? 我可以向您分享效率数据。 对于 TPS561208、当 Vout=3.3V@120mA 时、效率大于90%。

    好的、TPS561201的效率优于 TPS561208。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    非常感谢您的回复。
    很抱歉我们解决了这个问题。

    此致、

    大田松本