This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:未检测到 ACOK

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727496/bq24780sevm-583-the-acok-is-not-detected

器件型号:BQ24780SEVM-583
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ24780S

你(们)好

我在输入电压(Vin)下提供19.5V 电压。 我尝试测量不同测试点的电压,以验证手册中提到的值。  

ACDET 两端的电压:2.6V 与手册中所述的电压相同。

ACOK 两端的电压:手册中提到的0.016V 测量值为3.3V

SYS (J2)上的电压: 手册中提到的0.066V 测量值为19.5V

REGN 两端的电压: 手册中提到的0.396V 测量值为5.4V

ACDRV、CMSRC 两端的电压: 手册中提到的0.002V 测量值为6V

BAT (J2)两端的电压: 手册中提到的0.033V 测量值为2V

我认为充电器处于关断模式。 请告诉我打开充电器需要做些什么。 下面附上我的 BQstudio 屏幕截图供您参考。

谢谢、

Naveesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveesh、

    这是新的 EVM 板吗?

    您是否还可以测量 VCC (引脚28)电压、我想确保 BQ24780S 从您的适配器获得电源?

    BTW、如果可能、您能否使用示波器测量 ACDRV 和 CMSRC 波形。

    在正常情况下、您无需连接 GUI 工具、插入适配器后、BQ24780S 应打开 Q1和 Q2。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的,这是一个刚刚打开的新板,准备好对其进行设置。 我测量的 VCC 为19V。 我正在连接下面捕获的 ACDRV、CMSRC 波形。 在通道-1、CMSRC 在通道-2上捕获 ACDRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveesh、
    您能否测量 RENG 引脚阻抗? 我认为该引脚可能具有低阻抗、从而导致 VREGN 电压无法升高。
    如果是、则可能需要应用新的评估模块。
    根据我的 EVM 板、如果我在 VIN 连接器中施加20V 电源、VREGN 将立即为6V。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    我测量了 V regn,它是0.398V。 那么、您建议我更换一下吗?

    谢谢、
    Naveesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveesh、

    是的、我想此器件已经损坏。

    谢谢