请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 大家好、
我对如何计算 UCC29002的并联数有疑问, 公式 如下:
N=100K*(Iout、min)/(VLS、满量程、刻度)
我的工作条件是 VDD=12V ,那么我如何获得 Iout?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.