This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:如何计算 UCC29002的并联数。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724951/ucc29002-how-to-calculation-parallel-number-of-ucc29002

器件型号:UCC29002

大家好、

      我对如何计算 UCC29002的并联数有疑问, 公式 如下:

       N=100K*(Iout、min)/(VLS、满量程、刻度)

      我的工作条件是 VDD=12V ,那么我如何获得 Iout?  

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、
    上面的等式与您可以在给定应用中使用的最大负载共享控制器数量有关。
    如果 VDD=12V、则应针对 VLS_FULL_SCALE = 10V 进行设计

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的支持,但我的问题是如何获得(Iout, min)。

    我想知道 UCC29002最多可以并行连接多个模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、UCC29002可以并行连接多个模块。

    您的设计规格是什么?您的最小输出电流是多少?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我的客户设计规格是12V 输出、他们的问题是可以并联的最大数量。

    示例:1个电源模块使用1个 UCC29002,可以并行连接多少个模块。 3或5或7个单元模块或更多?

    如何定义?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    最多可以并行连接10个模块

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的支持。 您能告诉我如何并行获取10个模块吗? 例如,使用方程式,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、
    所有这些信息均可在该部件的网页上找到。
    您将找到完整的设计数据列表、计算器工具以及全面的参考设计列表。
    您所需要的只是开始设计的要求。
    此致
    John