This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何帮助选择合适的 LDO 为超级电容器充电?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727257/help-select-a-suitable-ldo-to-charge-the-super-caps

主题中讨论的其他器件:TLV1117TPS746

尊敬的先生/小姐:

我们需要使用 1A-2A CC 电流为30F/2.7V 超级电容器充电。 具有输出恒流功能的 LDO 似乎是一个不错的选择。

LDO 的输入电压最大为4.5V、最小为3.5V。  其输出电压为2.7V、具有1-2A CC 电流能力。 您是否有可 满足此要求的 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    LDO 的基本设计旨在通过电流和热限制调节 VOUT、作为自保护机制。 话虽如此、您的问题确实出现了很多。 我用自由的方式来模拟这个想法、它可能会起作用。 在仿真中、似乎可以、但仿真不考虑热行为、

    并具有以下结果

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您在本案例中提供的友好帮助。 您的答案很好、非常详细。 )

    如何使用 TLV1117LV25DCYR 或 TLV757? (由于超级电容器是瞬态短路,因此在初始充电期间预计 LDO 短路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    遗憾的是、要正常工作、该方案将需要一个反馈引脚。 因此 TLV757和 TLV1117将不起作用。 对于具有反馈引脚的低成本1A 器件、TPS746可以正常工作。 感应电阻器和反馈网络必须改变、以使电流保持在1A 以下。 同样、应构建并测试该器件、以确保不存在热问题。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您详细专业的回答、非常有帮助、谢谢!