This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194-Q1能否驱动每通道20mA?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727104/tps61194-can-tps61194-q1-drive-20ma-per-channel

器件型号:TPS61194

 大家好、

 我的一位客户正在使用 TPS61194-Q1为他们的下一个产品设计 LED 照明板。 他们希望将 TPS61194恒流输出通道设置 为20mA。 根据  器件数据表第9页的图5 LED 电流与 Riset 图、Riset 应设置为120kohm、电流为20mA。 但根据第15页的公式3、Riset 应设置为133k Ω。 第4页的引脚功能表显示 ISET 引脚和 GND 之间的 LED 电流设置电阻器分配必须介于24k Ω 至129k Ω 之间。

 客户问题如下。

 问题1.   TPS61194-Q1 恒定电流输出能否 设置为20mA。

 问题2. 如果 Q1的答案 是肯定的、 那么20mA 的 Riset 值是多少?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、TPS61194-Q1的电流可设置为20mA。 请使用数据表中的图5选择电阻、对于20mA、电阻为120k Ω。 方程式3似乎是一个合适的方程式、在低电流条件下不是很精确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、
    非常感谢您的回复。 我明白了。
    我可以再问一个问题吗?

    Q:器件数据表中的引脚功能表显示"LED 电流设置电阻器;对于正常运行、电阻器值
    必须在该引脚和接地端之间连接24 kΩ 至129 kΩ 的电阻。"。 但图5显示了 IOUT 电流数据
    最大 RISET 的电阻值。 150k Ω 电阻是否可用于正常运行? 最大的 RISET 是150k Ω 而不是129k Ω?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议将电流设置为低于20mA。 精度可能不是很好。 客户使用此器件的终端设备是什么? 为什么需要如此低的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirly、

    感谢你的答复。 我询问客户他们的应用是什么。 但他们没有透露。 很抱歉、我无法获取信息。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。