请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 大家好、
我的一位客户正在使用 TPS61194-Q1为他们的下一个产品设计 LED 照明板。 他们希望将 TPS61194恒流输出通道设置 为20mA。 根据 器件数据表第9页的图5 LED 电流与 Riset 图、Riset 应设置为120kohm、电流为20mA。 但根据第15页的公式3、Riset 应设置为133k Ω。 第4页的引脚功能表显示 ISET 引脚和 GND 之间的 LED 电流设置电阻器分配必须介于24k Ω 至129k Ω 之间。
客户问题如下。
问题1. TPS61194-Q1 恒定电流输出能否 设置为20mA。
问题2. 如果 Q1的答案 是肯定的、 那么20mA 的 Riset 值是多少?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。