This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ25606:无法启动,因为它应该在负载下运行

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724486/webench-tools-bq25606-does-not-start-as-it-should-under-load

器件型号:BQ25606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

下午好。
我使用 bq25606制定了一个方案。

 
已制作电路板(4层)。 我尝试根据描述执行所有操作。

 
最后:我为输入提供5V 电压(电池未连接)、在输出端、我有以下图片:
为什么 输出端的信号波形(SAW)? 应该是这样吗?

 
我连接负载5欧姆、我为输入提供5V 电压。 输出电压为1.76V。 我将电压升高到7.2V、输出电压稳定(如无负载)。   哪里出错了?
如果负载已馈送到稳定器、则电压保持正常(电压为3.6V 时、锯过)。


  

fb1为 nm。
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    方形波形是充电器在 BAT 下对电容器充电、然后终止充电、再充电。 如果您将/CE 拉至高电平(或使用 TS 引脚禁用充电)、SYS 输出是否会调节至固定电压?

    当在 SYS 上加载5 Ω 电阻时、输入电流限制似乎太低。 输入电流限制是 ILIM 电阻器设置值或由 D+/D-引脚设置的值的较低值。 如果 D+/D-引脚连接到 SDP 端口(例如 PC USB 端口)、则输入电流限制为500mA、这对于您的5 Ω 负载而言是不够的。 如果您短接 D+/D-、充电器是否按预期工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。 感谢您的回复。
    我移除了电阻器 R55 -电压真的稳定。
    2.如果 USB 线路短路、则5欧姆负载下的电流消耗增加到1A。
    但更常见的是、即使没有负载、输出电压也不再设置为3.6V。 此外、芯片(或电感器)发出的吱吱声可以清晰地听到。 在输出端、有一个具有大电流的电压。 所安装电感器的工作频率是否重要? 我安装了一个测试频率约为8MHz 的电感器。

    一个月前、我使用同一芯片收集了一个器件、迹线几乎相同、一切都运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开关频率不应为8MHz、开关频率为1.5MHz。 您是否将电池组的热敏电阻连接到 TS? TS 引脚上的电阻器应为:  

    •RT1 = 5.23 kΩ
    •RT2 = 30.9k Ω kΩ

    如果 未使用电池组热敏电阻、则需要将10k 电阻器与 RT2并联。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 提供了 SRR4028-1R2Y 的替代产品(频率为8MHz)。
    我希望使用不带温度传感器的电池、因此我将两个30.9k 和10k 电阻器组合在一起。
    还有什么可能导致我的计划工作不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    是的。 您能否详细说明您当前的问题? 我需要更多的解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好。
    我安装了电阻器:
    •RT1 (R34)= 5.23k Ω kΩ
    •RT2 (R55)= 30.9k kΩ Ω
    I 短接 USB D +/ D-并设置 R26 = 158 Ω。
    无负载时的输出电压为3.6V。
    在负载已开启时施加输入电压(5 Ω)、输出设置为1.96V 0.2A。 如果负载断开、电压设置为3.6V。 然后连接负载、电流设置为0.55A、电压为3.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈:

    还有一个问题、5欧姆负载连接到哪里? VSYS 或 BAT 引脚? 您的输入电流限制和 ICHG 设置正确。 您是否在 BAT 引脚上连接了电池? 您的输入电源的电流能力有限、并且 BAT 引脚上没有稳定的电池。 您能否仔细检查您的电源和电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将5欧姆电阻连接到 VSYS。
    我不连接电池。 为确保正常运行、是否需要连接电池?
    我使用源 QJ5003C (0-50V、0-3A)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否仔细检查电源的电流限制? 电流限制通常是可编程的。
    我建议您连接电池或将 BAT 引脚接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有什么更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查电源限制:3A。
    连接电池时、没有负载问题。
    在地面上安装 BAT 不会改变图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细检查 D+/D-是否短路、ICHG 电阻值是否正确、并在 BAT 引脚处连接真实电池。 您应该会看到 VSYS。