工具/软件:WEBENCH设计工具
下午好。
我使用 bq25606制定了一个方案。
已制作电路板(4层)。 我尝试根据描述执行所有操作。
最后:我为输入提供5V 电压(电池未连接)、在输出端、我有以下图片:
为什么 输出端的信号波形(SAW)? 应该是这样吗?
我连接负载5欧姆、我为输入提供5V 电压。 输出电压为1.76V。 我将电压升高到7.2V、输出电压稳定(如无负载)。 哪里出错了?
如果负载已馈送到稳定器、则电压保持正常(电压为3.6V 时、锯过)。
fb1为 nm。